结果:找到"SPI NOR闪存,ISSI,512Mb SPI NOR闪存,NOR闪存,汽车电子",相关内容1000条
  • 贴片式tf卡Nandflash芯片试用体验
  •   雷龙发展Nandflash芯片试用体验  一、项目背景  最近自己开始准备了一个智能家居控制系统项目,需要包含室内的温湿度、空气质量、烟雾浓度以及气体含量,能够存储相应的数据,并进行显示。  Nand-flash存储器是flash存储器的一种,其内部采用非线性宏单元模式,为固态大容量内存的实现提供了廉价有效的解决方案。Nand-flash存储器具有容量较大,改写速度快等优点,适用于大量数据的存储,因而在业界得到了越来越广泛的应用,如嵌入式产品中包括数码相机、MP3随身听记忆卡、体积小巧的U盘等。  SDNAND内置FLASH管理算法  二、产品解析  NOR和NAND是市场上两种主要的非...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 芯片,储芯片,NOR FLASH,SPI NOR FLASH,NOR 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2024-06-05 17:45:00
  • 什么是NAND型Flash存储器?
  • 前言NANDFlash和NORFlash是现在市场上两种主要的闪存技术。Intel于1988年首先开发出NORFlash技术,彻底改变了原先由EPROM和EEPROM一统天下的局面。紧接着,1989年,东芝公司发表了NANDFlash结构,后者的单元电路尺寸几乎只是NOR器件的一半,可以在给定的芯片尺寸内提供更高的容量,也就相应地降低了价格。1.NANDFlashROMNANDFlashROM应该是目前最热门的存储芯片了。因为我们生活中经常使用的电子产品都会涉及到它。比如你买手机,肯定会考虑64GB,还是256GB?买笔记本是买256GB,还是512GB容量的硬盘呢?(目前电脑大部分采用了基...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 芯片,储芯片,NOR FLASH,SPI NOR FLASH,SD NAND FLASH 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2024-03-01 17:32:00
  • FAT32文件系统详细分析(格式化SDnand/SD卡)
  • 文章目录FAT32文件系统详细分析(续FAT文件系统详解)1.前言2.格式化SDnand/SD卡3.FAT32文件系统分析3.1保留区分析3.1.1BPB(BIOSParameterBlock)及BS区分析3.1.2FSInfo结构扇区分析3.1.3引导扇区剩余扇区3.1.4备份引导扇区3.1.5保留区剩余区域3.2分区偏移及大小计算3.3FAT区分析:3.3.1FAT13.3.2FAT23.4数据区分析:4.总结1.前言续上一篇文章:FATFS文件系统详解:关于如SD卡、SDnand、spinorflash等众多存储设备在上一篇文章,我们已经对FAT文件系统有了一个详细的介绍,但由于FAT...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SPI NAND FLASH 芯片 储 SD卡NAND 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-11-03 18:00:00
  • 使用RTOS系统如何选取大容量存储芯片NANDFlash
  •   随着物联网的兴起,很多产品都要求启动速度快、功耗低、响应及时。所以RTOS(比如RT-Thread)得到了越来越广泛的应用。本身RTOS系统是面向专且精的产品,因此系统的镜像都是非常小的,基本<10MB、甚至<1MB的。但有时候开发者因为如下的需求:  1、使用GUI界面需要存储图片  2、需要存放一段启动或提示语音/视频  3、系统需要嵌入一些协议栈等原因,系统IMG变得很大,用NORFlash就不太够用了。  这个时候就需要采用NANDFlash,但使用RawNAND也存在几个问题:1,需要CPU支持并口;2,需要CPU做EDC/ECC,坏块管理,平均读写等操作。使用RT...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SD卡FLASH,SD NAND FLASH,EMMC,芯片,储芯片,NOR FLASH 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2022-10-21 17:49:00
  • 串行SPINOR闪存VS并行NOR闪存
  • NOR闪存由于其可靠的数据存储而已在嵌入式设备中广泛使用了很长时间。对于某些低功耗应用,串行SPINOR闪存变得比并行NOR闪存设备更受欢迎。与串行SPINOR闪存相比,并行NOR闪存具有并行性,因此吞吐量更高。但是随着串行SPINOR闪存设备中多通道(2-8条并行数据线)支持的出现,它现在在低功耗设备中变得越来越流行。这些闪存设备主要用于嵌入式系统中以存储引导代码,有时还用作存储元素。这些引导设备使用就地执行(在此称为XIP)方法来执行本机存储设备中的代码。XIP方法与代码在执行之前首先从其起始位置移动的方法形成对比。由于无需在执行之前移动代码,XIP方法通常会减少所需的内存组件数量并缩短...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 串行SPI NOR,并行NOR,NOR 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2021-02-01 17:29:00
  • 使用高速SPINorFlash的FPGA配置
  • NOR闪存广泛用作FPGA的配置设备。FPGA在工业和通信及汽车ADAS应用中的使用取决于NORFlash的低延迟和高数据吞吐量特性。快速启动时间要求的一个很好的例子是汽车环境中的摄像头系统。点火时后视图像在仪表板上显示的速度是一阶设计挑战。上电后的FPGA会立即加载已存储在NOR器件中的配置位流。传输完成后的FPGA转换为活动(已配置)状态。FPGA包含许多配置接口选项,通常包括并行的NOR总线和串行外围设备接口(SPI)总线。支持这些总线的存储器在不同制造商提供的产品之间始终存在很小的不兼容性,这使得存储设备的多来源采购更加困难。FPGA配置的历史FPGA首次面世时选择的配置存储器是并行...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SPI Nor Flash,Flash,FPGA 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-09-18 15:33:00
  • 汽车应用中具有耐久性的赛普拉斯NOR闪存Semper系列
  • 赛普拉斯NOR闪存首款经过架构设计并满足汽车行业用于构建故障安全嵌入式汽车系统的ISO26262功能安全标准的存储器。在汽车应用中常见的极端温度下具有出色的耐久性和数据保留能力。汽车的安全标准是构建新的NOR闪存架构的关键驱动力。赛普拉斯能够凭借其MCU和SOC专业知识与众不同。即时能力至关重要,因为现在每辆汽车都至少具有用于ADAS的后视摄像头-组合仪表的快速启动要求一直是赛普拉斯Hyperbus技术的关键市场。不仅需要NOR闪光灯的组合仪表和照相机。赛普拉斯还将动力总成,发动机控制装置和底盘控制装置视为一个巨大的市场,并且由于高温,可靠性至关重要,因此NOR闪存成为首选技术。Semper...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 赛普拉斯NOR,NOR,NOR flash 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-09-03 16:51:00
  • NOR闪存开始汽车领域的发展
  • 随着汽车变得越来越智能,并需要更多的存储空间,很多技术都在为驾驶员的座位而折腾,但是可以肯定地说,NOR闪光灯至少可以使用shot弹枪。凭借其可编程能力,NOR闪存在许多应用中是EEPROM的后继产品,它在需要快速,非易失性存储器的应用领域(包括通信,工业和汽车应用)中找到了新的机遇。当然由于自动驾驶汽车的发展,后者受到了广泛的关注。NOR闪存在无线电中起步-不需要大量内存的汽车应用。但是在过去的十年中,远程信息处理以及中控台的所有功能都提高了对内存的需求。今天如果没有数字显示屏,您将无法出售汽车。集群不需要12兆位,甚至需要1千兆位,而不是需要1兆SPINOR闪存的无线电。在高性能系统中,...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: NOR,SPI NOR,非易失性储器 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-08-27 14:48:00
  • ISSI为汽车和工业市场推出符合AEC-Q100要求的512MbSPINOR闪存
  • ISSI是一家无晶圆厂的半导体公司,为以下主要市场设计开发和销售高性能集成电路:汽车和通信,工业和医疗以及数字消费者。ISSI的主要产品是SRAM,DRAM存储,包括NOR闪存,NAND闪存和托管NAND解决方案(eMMC)的闪存,以及模拟和混合信号集成电路。ISSI代理宇芯电子提供高质量的半导体产品,一直是致力于存储器产品的长期供应商。并为客户提供技术及产品应用解决方案等。对ISSI汽车级512Mb串行(SPI)NOR闪存产品支持-40C至125C的宽工作温度范围,使其非常适合下一代汽车,工业和物联网(IoT)应用。512MbSPINOR器件超出了AECQ100的要求,并已准备就绪,可用于...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: SPI NOR,ISSI,512Mb SPI NOR,NOR, 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-08-24 14:22:00
  • 武汉新芯50nm高性能SPINorFlash
  • 武汉新芯一家领先的非易失性存储供应商,宣布其采用50nmFloatingGate工艺SPINorFlash宽电压产品系列XM25QWxxC全线量产,产品容量覆盖16Mb到256Mb。该系列支持低功耗宽电压工作,为物联网、可穿戴设备和其它功耗敏感应用提供灵活的设计方案。XM25QWxxC产品系列除了支持SOP8和USON8小尺寸封装,在中高容量产品也将针对可穿戴设备等尺寸受限的应用推出WLCSP封装,协助客户将空间利用发挥到极致。全线产品支持KGD解决方案,并为客户提供RDL服务,满足客户定制化的SiP需求。XM25QWxxC系列产品在1.65V至3.6V电压范围内读取速度可达133MHz(在...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 武汉新芯,SPI Nor Flash,XM25QWxxC 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-06-11 15:17:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: